This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:AutoTune 问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/841582/tms320f28069f-issues-with-autotune

器件型号:TMS320F28069F

有关 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz 设置的说明

我们的电压反馈设计中是否使用了双极滤波器的滤波器补偿?

如果不是、请告知滤波器补偿是考虑基频的幅度衰减、还是考虑相移、还是两者兼而有之。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    滤波器补偿在 InstaSPIN-FOC 的估算器中完成、因此您需要根据 硬件板的电压感应电路在 user.h 中设置正确的 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz 用于滤波器补偿、但它用于单极、而不是我们正在使用的双极。  这就是我问的原因  

     请告知滤波器补偿是考虑基频的幅度衰减还是相移、还是两者兼而有之。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无需执行任何操作、这是通过快速算法完成的、只需  根据您的 H/w 设置合适的 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz