This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:能否在我的设计中完全引用 F2807x controlCARD 的仿真器电路?

Guru**** 2344780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843373/tms320f28075-can-i-fully-refer-to-the-emulator-circuit-of-f2807x-controlcard-in-my-design

器件型号:TMS320F28075

您好!

现在我们在项目中使用 TMS320F28075作为控制单元、我注意到我们可以参考 controlCARD 设计。 问题是我们是否可以完全使用仿真器电路? 如果是、在哪里可以找到 EEPROM (93LC56C)和 FT2232HL 的固件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user6088380、

    在终端应用中、使用外部仿真器和14或20引脚 JTAG 接头更有意义。 但是、如果您想在应用中使用嵌入式仿真器、则上述电路应该可以正常工作。

    可在以下论坛帖子中找到 XDS100v2仿真器图像:  

    此致、
    Cody