This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:关于 C2000上 CiA402的第三方建议

Guru**** 2756855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839301/tms320f28388s-third-party-suggestion-for-cia402-on-c2000

器件型号:TMS320F28388S

尊敬的香榭丽舍

您能向 CiA402推荐一些第三方吗?

客户是否可以对 Sitara 使用 CiA402的一些开源代码并将其修改为 C2000?

如果您有任何建议、请随时告诉我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 C2000团队不提供这种功能。 我将与相关人员核实并向您返回有关第三方选项的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    这是我团队的建议。

    最好直接联系 CiA、他们的反应非常迅速。

    另一个资源是 Simma 软件。 他们销售适用于 C2000的 CAN-open 堆栈、因此他们了解 CiA402。
    他们可能对此提供支持、或建议在 C2000上提供支持所需的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subrahmanya:

    感谢你的帮助。

    由于我们的 F2838x CAN-FD、越来越多的工业客户要求使用 CAN-open 或 CiA402。

    如果我们可以 在网站上提供更多的相关信息、  那就更好了。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经让营销和软件团队了解了这一点。 请关闭此主题。