This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28054F:ADC 端口 A0到 GND 的典型电阻

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843501/ccs-tms320f28054f-the-typical-resistance-to-gnd-for-the-adc-port-a0

器件型号:TMS320F28054F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 TMS320F28054F 用于 HVAC 系统。

我使用 A0端口进行 NTC 传感器采样。 NTC 温度传感器策略只是 ADC 端口的电阻分压器。

但是、我发现 A0端口的接地电阻不像其他 ADC 端口那样高阻抗。

A0端口是否具有典型的接地电阻?

对于将 A0端口用作正常 ADC 端口、我有什么需要考虑的?

此致

箭头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    箭头、

    下表中的+/- 2uA 输入电流参数涵盖了通用引脚阻抗特性。 请注意、交叉输出下拉和上拉条件不正确。 这将进行更新。 典型的 ADC 泄漏电流低于1uA。

    我相信您看到 的是 VREFOUT 缓冲 DAC 模块中的 RPD 对 A0的影响:

    RPD 与 VSSA 之间的典型电阻为20kΩ Ω。

    Tommy