工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试使用对称 HRPWM (向上/向下)、并且我已经修改 了 HRPWM_PrdUpDown_SFO_v8.c 示例以对其进行测试。
示例接缝可以正常运行、但在某些情况下、占空比会"跳跃"、然后"后退"。 这种非线性行为 可以建立在50%(通过设置 DutyFine=16383、然后将值更改为16384、最后改为16385)。 当 Duty =16384时、PWM 跳转、然后当 Duty=16385时返回。
这种行为是否正常? PWM 是否针对此目的正确配置(对称 PWM)?
谢谢、