This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:有关 TMDSHVMTRPFCKIT 的问题

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843478/tmdshvmtrpfckit-question-about-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件:REF3318

尊敬的团队:

如果 AD 采样范围为0V 至3.3V、则中值应为1.65V。 为什么使用1.8V 基准源参与此电路中的计算?

如上图 U2所示、REF3318是1.8V 基准源。 为了进行比较、我设计了以下仿真电路:

如上图所示、采样电阻也为0.02欧姆、电路放大系数为8.32 (R7分流 R8、分流电阻除以2K)
当流经采样电阻的电流为9.91安培时、运算放大器输出为3.3V。
当流经采样电阻器的电流为0.1mp 时、运算放大器的输出为1.65V。
当流过采样电阻的电流为负9.91A 时、运算放大器的输出为0V。
如果我们在 HVMotorCtrl+PFC-SCH [R1.1]中设计1.8V 基准 REF3318、以下运算电路如何实现1.65V 的偏移?

此致