This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:TMS320LF2407A 活动状态

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843213/tms320lf2407a-tms320lf2407a-active-status

器件型号:TMS320LF2407A

大家好、

我今天在网站上看到处理器 TMS320LF2407A 的状态已更改。

它已从"NRND"(不建议用于新设计)更改为"正在供货"。

这背后的含义是什么?

由于处理器已上市将近20年、因此处理器将在市场上保持多长时间。

是否有可供使用的时间的时间估计?

谢谢、此致

Benjamin Siegel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    以前、这种状态由每个业务部门设定、而在 C2000中、我们使用 NRND 来传达客户不应使用此产品开始新设计、有较新的产品可提供更好的价值、并将投入生产的时间更长。

    就在最近、TI 决定采取更正式的全公司方法来处理这一状态。  如果我们可以销售/配送它、它将处于活动状态。  只有当我们决定停止运送产品时 、我们才会实施 NRND 并开始与我们的经销商(经销商又会与我们的共同客户沟通)进行沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris