This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:如何将 lab11e CCS 项目移至 F28027F?

Guru**** 2537660 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/840803/ccs-tms320f28027f-how-to-move-the-lab11e-ccs-project-to-f28027f

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

我想将 lab11e (F28069F) CCS 项目修改为 F28027F、

您是否有任何用户指南或参考手册可以指导我解决此问题?

关于硬件、我可以将 LAUNCHXL_F28027 (添加霍尔传感器电路)与  Boost8305结合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LAUNCHXL_F28027上不支持 lab11e、因为没有足够的 GPIO 作为霍尔传感器的接口。 您只需 根据为霍尔传感器输入选择的 GPIO 来更改 hal.h 中的 HAL_HallGpio_A/B/C 定义、并将 proj_lab11e.c 重复用于 F28027F 的其他实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:

    我知道在项目中为 GPIO 设置霍尔传感器、但我不知道如何将 F28069F 更改为 F28027F、

    我只需更改.cmd 文件,但是在编译器工程和程序到 F28027F 器件后,它无法在调试模式下运行,

    还有更多将 CCS 项目设置为 F28069F 至 F28027F、

    您能不能建议我如何将项目更改为 F28027F。

    #ifdef JH_QEP_1

    //! \Hall GPIO 编号的简要枚举
    //!
    typedef 枚举

    // HAL_HallGpio_A=GPIO_Number_20、//!<霍尔传感器 A 的 GPIO 引脚编号
    // HAL_HallGpio_B=GPIO_Number_21、//!<霍尔传感器 B 的 GPIO 引脚编号
    // HAL_HallGpio_C=GPIO_Number_23 //!<霍尔传感器 C 的 GPIO 引脚编号
    //对于新定义 F28027F================= >
    HAL_HallGpio_A=GPIO_Number_12、//!<霍尔传感器 A 的 GPIO 引脚编号
    HAL_HallGpio_B=GPIO_Number_17、//!<霍尔传感器 B 的 GPIO 引脚编号
    HAL_HallGpio_C=GPIO_Number_34 //!<霍尔传感器 C 的 GPIO 引脚编号

    } HAL_HallGpio_e;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 motorware 中查看下面的 motorware_hal_tutorial.pdf 文档文件夹、该文件夹应有助于了解如何配置 GPIO。 抱歉、我们无法帮助根据客户的系统更改任何代码。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\Tutorials