This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:AutoTune RoverL

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843264/tms320f28069f-autotune-roverl

器件型号:TMS320F28069F

我正在尝试 AutoTune、即使 AutoTune 完成、这些值也不准确或不一致。  从 RoverL 开始、电机处于静止状态、我将使用以下值:

开关频率为12kHz

USER_R_OVER L_EST_FREQ_Hz 100Hz

USER_VOLTGE_FILTER_ARGE_Hz 200Hz

USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT 5.16A

感应电机参数

线路电压1193

放大器34.3

磁化电流15.84

极数4.

重复 AutoTune 并寻找一致性、我看到 RoverL 部分的以下值:

RHF      左前     RoverL

1.597.0218     73.1

1.935.0223      86.8

2.12.     0.0223   92.6

2.52.     0.0234  107.86

2.93     0.0235  124.6

复位 DSP 以查看是否有任何影响

3.20   .0232    137.5

3.35   .0239    140.1

等待15分钟

2.186.0224       97.4.

等待了60分钟

0.866   .0214   40.49

1.22    0216   56.5

1.52   .0221    68.8

LHF 似乎是合理一致的、但 RHF 不是。  

我想知道为什么 RoverL 的 RHF 部分出现这种不一致。  提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 InstaSPIN 用户指南、根据电机规格设置识别参数。 RoverL 并不是很重要、仅对于设置下一步的控制器增益、如果您调整识别参数以获得一些类似 的 RoverL、则可以继续执行下一步。