This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1000:手册介绍了40V(60Hz)的操作过程、但我使用40V (50Hz)、我想知道这种情况下如何操作

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839246/ccs-tidm-1000-the-handbook-introduce-the-operate-process-of-40v-60hz-but-i-use-40v-50hz-and-i-want-to-know-this-case-how-to-operate

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

如上所示、实验在第二点使用60Hz 电压(电流环路构建2)、但我只有50Hz 电压。根据步骤、我的 guiVbus 电压在第七点为103V、而手册的 guiVbus 几乎达到190V。

当 电流基准 iLRef 增加到0.1时、总线电压变为266、但实际上、我的电压为213V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、50Hz 还可以、不会产生很大的影响。 您是否已验证构建1中的所有感应和 PWM? 与用户指南相比、一切都好吗?

    2.当您说"第七点的 guiVbus 电压为103V "和"我的电压为213V"时、电流波形当时是如何的? 是正弦波吗?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      ,,我已)构建1中的所有感应和 PWM。现在有两个问题:(1)三相电流失衡、B 相电流远小于 A 相和 C 相电流。(2 μ A 当我清除 PWM 跳闸并增大输入电压时、通信突然中断、如下所示。

    在 powerSUITE 中、我不知道如何设置参数,我不知道是否需要设置参数。尤其是下图中的电容值、电路板上的所有四个电容都是220uF、但下图显示的是180uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、不平衡电流问题需要先解决、否则无法跳转到构建2。 我们可以暂时搁置沟通问题。 感应问题可能由感应电路或软件引起、但我建议先使用感应硬件进行调试。

    2.除非您使用自己设计的硬件、否则无需更改 powerSUITE 中的任何内容。 您使用的是 TI EVM (直接订购)还是定制板?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到的一个问题是低电压下浪涌电阻器的发热不均匀、可能对于低电压构建、您也可能希望首先输入120Vrms、让其运行几分钟、然后降低至40Vrms、然后继续构建。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果有任何方法、请检查每个相位在示波器上消耗的电流。 如果您有三相源、您也可以看到有关该源的这些数据、如果源上的数据不平衡、则这不是检测问题、上述建议将有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压稳压   器可能会导致此不平衡电流问题。在电压稳压器的主侧,上、电压波形为正弦,、但电压稳压器的次级侧,B 相电流与、C 相电流相比非常小。  下图显示了 A、B、C 的三相电流和 N 相电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,我已经检查了,稳压 器可能有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到您发现问题。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在构建1的升压过程中、交流侧电压增加、CCS 接口突然卡住、然后通信中断。 我不知道这是怎么造成的。 我尝试过这几次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载程序后、我是否需要拔下与仿真器的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、下载到闪存的程序如何传输到 RAM? 在线调试时是否存在锁定芯片的风险? 我应该注意什么? 我始终查看变量窗口并调整稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    不需要、您不需要拔下连接线进行测试。  

    这基于.cmd 文件和编译器。

    3.使用 USB 连接进行正常调试不应存在任何大的风险。

    4.如果您想了解更多信息、请查看一些 C2000技术讲座。 此外、您还可以更好地启用用户指南中提到的实时模式。

    此致、