This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:将 MATLAB Simulink 2019a 模型上传到 F28069M 时出现问题

Guru**** 2769535 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/842944/tms320f28069m-issue-with-uploading-matlab-simulink-2019a-model-to-the-f28069m

器件型号:TMS320F28069M
我制作了一个具有脉冲发生器和数字输出引脚的简单 Simulink 模型。 但是、当我将其下载到 TI TMS320F28069M 时、我不会在示波器上获得 PWM。 此外、我在数字输出块周围得到一个红色边框。 诊断查看器显示加载和运行成功。 我已连接模型、诊断查看器、解算器和示波器图片。 请告诉我这方面的问题所在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aruj、

    在我看来、代码已经正确生成并且正在 F28069M 上运行。 我不确定您在 Simulink 中配置了哪些引脚以及要测量哪些引脚、但我要仔细检查它们。

    您是否尝试过我们提供的示例模型之一-它是否正常运行? 如果是、则验证软件工具链是否正常运行。

    您是否尝试通过 CCS 运行示例-该示例是否正确运行?  如果是、这将验证硬件是否正常工作。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我已经仔细检查了该引脚、并连接了正确的引脚。 我已经查看了 CCS 示例(LED 闪烁)、它工作正常。  

    我还尝试在 Code Composer Studio 中运行生成的代码、方法是在  诊断查看器中的 Code Composer Studio 项目部分下选择"Open Project in Code Composer Studio"链接、但我仍面临相同的问题。

    此外、数字输出块周围有一个红色边框、警告为"使用不兼容的块"。 它能与之有什么关系吗?

    我是否需要创建环境变量?? 我在 Windows 10上使用 CCS v9.1.0和 MATLAB 2019a。 如果是、请告诉我如何操作。

    谢谢、

    Aruj Khardelwal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、R2019a 不"正式"支持 CCSv9、因此这可能是一个问题。 您可以更新到 R2019b -我们在最新版本中正式申请对 CCS9的支持-因为我们实际上已经对其进行了适当的测试。 但是 、CCS8和 CCS9之间的差异并不大-我认为这不是问题、因为代码生成+下载看起来是可以的。

    我在这里没有看到任何明显的错误-它正在工作、但不会生成信号。 我认为您不需要环境变量。

    对于 CCS、只需打开并使用该工具直接连接到电路板(MathWorks 未运行任何内容)。 看看您是否可以下载并运行 TI 示例。 这将验证硬件是否正常运行。

    如果您认为 MathWorks 软件不能正常工作、 请联系 MathWorks 技术支持、因为他们没有阅读这些论坛。 他们可能会要求您提供一份模型副本进行分析。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    我针对 PWM 运行了一个 CCS 示例代码、其中一个用于在没有 MATLAB 的情况下 LED 闪烁、该示例代码工作正常。 因此、我不能完全确定问题所在。  

    请指导我下一步应该做什么。 我迫切需要这样做。

    谢谢、

    Aruj Khardelwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先对齐软件安装:R2019a + CCSv8或 R2019b + CCSv9

    如果这不起作用-请通过先前的链接联系 MW 技术支持、他们将为您提供帮助。  

    -b.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下项目:

    1.检查型号的采样率。 如果速度太快、请尝试减慢速度、看看是否会有任何差异。

    2.研究为块生成的代码。 是否认为 GPIO 寄存器访问正确?

    3.尝试使用常量块设置离散状态,如1或0,以查看是否可以从 Simulink 更改引脚的状态。

    4.打开我们的 F28069M 示例模型之一、查看内部的块是否显示相同的警告? 在这种情况下、您可能需要重新安装支持包。

    5.如果没有任何帮助,请联系我们的支持人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Venkatesh、

    将采样时间保持在 PWM 时间周期的1/10可以解决该问题。 我还安装了 Matlab 2109b、CCSv9可以正常工作。