This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:tms320f28375d

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D, TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843240/tms320f28335-tms320f28375d

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379DC2000WARE

tms320f28375d 能否支持 TF 卡、使用 SDIO 或 SPI?  

如果它支持、您能提供一些原理图示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解过 C2000Ware 中 F2837xD 的 SPI SD 卡示例? TMDSCNCD28379D 上有一个 SD 卡插槽-您可以查看其原理图。

    惠特尼