This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1022:仅适用于交错升压 PFC

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1022, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843045/tidm-1022-for-interleaved-boost-pfc-only

器件型号:TIDM-1022
主题中讨论的其他器件: powerSUITE

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

他们希望在 F28004x 上设计交错式升压 PFC、并正在评估 TMDSILPFCKIT 和 TIDM-1022。

在其应用中、不需要谷底开关。

TMDSILPFCKIT 似乎是他们正在执行的应用、但它基于 F28035、需要将代码从 F28035移植到 F28004x。
TIDM-1022似乎是 F280049上的交错 PFC +谷底开关。
因此,我们的问题是:
1) 1)您是否有任何意见认为哪种参考设计更容易开始并参考?  TMDSILPFCKIT 或 TIDM-1022?
2) 2)如果用户仅想在 TIDM-1022上执行交错式 PFC、您对如何修改代码有何建议?
例如、如果他们只是为谷底开关禁用 CLA ISR、它是否起作用?
由于许多客户仍然只使用单相/两相交错升压 PFC、我认为他们也对这个问题感兴趣。
黄维恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    1>我想说使用 TIDM-1022是一个更好的选择、因为它不仅是一个具有轻负载的谷底开关解决方案、而且还是一个具有重负载的交错式升压 PFC。 如果客户直接使用 F280049设计 ILPFC、这是正确的方法。

    2>对于此参考设计,您可以在 powerSUITE 中按如下所示选择 ILPFC 模式,默认情况下,它将禁用谷底开关并执行传统的 ILPFC。 这将设置 pfcMode = ILPFC_enabled;

    另请注意、切相仅适用于谷底开关。 但客户可以轻松地修改代码以执行他们想要的任何操作。 希望这对您有所帮助。

    此致、