This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:高分辨率 PWM

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/842990/tmdscncd28388d-hi-res-pwm

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388DTMDXCNCD28388DC2000WARE

您好!

TMS320F28388D MCU 提供32通道 PWM (16个高分辨率通道、意味着8个 PWM 模块)

www.ti.com/.../spruii0.pdf

与此 MCU 相关的控制卡为 TMDXCNCD28388D、相关引脚分配 PDF 如下

C:\ti\c2000Ware_2_00_00_02\boards\controlCARDs\TMDXCNCD28388D\Rev.a\TMDSCNCD2838x_RevA_180cCARD_pinout.pdf

我可以看到16个高分辨率通道(引脚49至64),但其余 PWM 通道在哪里? 任何被转换为 PWM 引脚的 GPIO 引脚吗? 或者控制卡是否受限?

我可以使用 CLA 对9个 PWM 模块进行编程吗? 我需要构建一个直接3x3交流/交流转换器、因此我需要9 PWM 模块/18 PWM 通道。 不需要是高分辨率通道。 (我希望他们是这样)。

此致