This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D 复位 IC TPS3702

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, TPS3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/842908/tms320f28377d-tms320f28377d-reset-ic-tps3702

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: TPS3702

您好!

TMS320F28377D 建议电压为 "1.14V <VDD<1.26V" and "3.14V<VDDIO<3.47V",

controlCARD 使用 TPS3702CX33和 TPS3702CX12、

它们监控 的电压可能为 3.0V <TPS3702CX33<3.6V and 1.09V<TPS3702CX12<1.25V .  

当"1.09V <VDD<1.14V" , "1.25V<VDD<1.26V" , "3.00V<VDDIO<3.14V", "3.47V<VDDIO<3.60V"? 时是否存在任何风险  

谢谢、

TPS3702:

此致、

Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡门、

    在 controlCARD 设计中、SET 引脚被拉高、因此当1.2V 电压轨超出1.15V - 1.25V 或3.3V 电压轨超出3.23v - 3.37v 时、我们会跳闸。

    这些范围小于器件限制、因此您应该可以正常工作。 如果您未将 SET 引脚拉至高电平、则限值会过宽、请勿执行此操作。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    感谢您的回答。

    此致、

    Simen