This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:异常高速运行

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/842748/drv8312-c2-kit-abnormal-high-speed-operation

我使用的软件路径: D:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensored

硬件:DRV8312EVM RevD

我将程序设置为在 Level6中运行。当我使用 TI 开发套件(DT 4260-24-055-04)提供的 BLDC 电机时,我 可以在任何情况 下控制速度。

我尝试使用不同的电机、例如 Maxon。

转速为1000rpm 时的电机相位电压波形如下所示。

转速为6000rpm 时的电机相位电压波形如下所示。

在6000rpm 时、相位电压的波形严重失真。 我们应该如何解决这个问题?

我的最终目标是使电机以40000rpm 的转速运行、是否可以实现 BLDC_Sensored?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您在之前发布的线程中对您的回复、请检查反馈速度(peed1.Speed)是否正确、如果不正确、请返回使用2/3/4级、以确保电机和霍尔传感器导线的连接顺序正确。 按照应用指南运行1级到4级的项目、这样就可以轻松地为您运行新的电机。