This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:实现 abc 到 DQ 变换时出现问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/842808/f28m36p63c2-problem-implementing-abc-to-dq-transformation

器件型号:F28M36P63C2

尊敬的所有人:

我正在尝试为三相逆变器实现 DQ 控制器。 我已校准所有输入、并将其馈送到 Simulink 'abc to DQ'块中。

当我运行在开环中时、我使用一个三相 PLL 来获得 wt、并且我可以看到 Vd、Vq 为常量并且符合预期。

当我想闭合环路时、我通过将一个常数 w 提供给一个离散积分器来获得 wt。 但是、在这种情况下、'abc 至 DQ'块的输出会给出正弦分量而不是常量。

以前是否有人遇到过此问题? 是否有提示?

提前感谢。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *我正在使用 F28M36协处理器微控制器、我正在通过 Simulink C2000 Concerto 附加组件调试代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系:

    我们有很多在这个主题上经验丰富的人可以提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    我刚刚通过您发送给我的链接提出了技术支持请求。

    此致、

    Alex