This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:错误调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, TMDSCNCD28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839562/ccs-tms320f28027f-error-the-debug-probe-reported-an-error-confirm-debug-probe-configuration-and-connections-reset-the-debug-probe-and-retry-the-operation

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027F、 TMDSCNCD28027

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在执行实验练习一调试探针时遇到问题。  我得到此错误:

C28xx:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.1.0.00007)

我很确定我的所有开关都已正确设置、它看起来 Code Composer 调试器无法与电路板通信。  但我有电路板电源(LED 亮起)。  我很确定我的配置设置是正确的。

您对我接下来应该尝试什么有什么建议吗?

最棒的

Tyler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    我们很快会有 TI 的人回复您这个问题。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    您能评论一下您使用的 TI 工具、LAUNCHXL-F28027F 或 TMDSCNCD28027吗?  这将有助于缩小尝试的范围。

    此外、如果您想并行查看、此应用手册还提供了一种分步调试这些初始连接问题的方法。

    http://www.ti.com/lit/spracf0/  

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    返回查看您是否能够解决您的问题。  我将标记为 TI 认为已解决、但如果您仍有问题、只需回复该主题、它就会提醒我。

    最棒的

    Matthew