This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:调试后恢复 CLA 运行

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28376S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/838604/tms320f28376s-resume-cla-operation-after-debug

器件型号:TMS320F28376S

尊敬的先生:

我们在 项目之一中使用 TMS320F28376S,并使用 C28x 和 CLA 来执行各种任务,以便调试 CLA 代码  

我在   目标位置插入了__mdebugstop()  ,并连接了目标和加载符号。

用于调试 CLA 的部分正在工作,但是我如何在调试时停止后恢复到运行模式 (我已经从 CLA 断开连接),但是我可以看到这一点  

CLA 在瓶胚调试季节后未运行。 (CLA 正在切换 GPIO、因此我可以看到它不起作用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Eyal Saban1"]

    我在   目标位置插入了__mdebugstop()  ,并连接了目标和加载符号。

    调试 CLA 的部分正在工作,但是我如何在调试时停止后恢复到运行模式

    [/报价]

    Eyal、

    在调试窗口中、请确保已选择 CLA、并在断开 CLA 之前按下"RESUME (恢复)"按钮。  您可能还需要在注释掉 mdebugstop()的情况下重新编译/重新加载项目,因为如果触发另一个任务,CLA 将再次在这里停止。  

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lori,

    感谢您的响应,如果我正确理解 了我  的 CLA 程序在我开始使用 CLA 的调试会话后是否包含 mdebugstop()

    并在 mdebugstop()上暂停  如果不 重新编译(注释掉 mdebugstop() ),我就无法恢复 ,并将程序重新加载到 CLA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、

    在调试窗口中选择 CLA 后、您可以按"Resiste" 、这将重新启动 CLA 执行、并运行到 MSTOP。  如果出现另一个中断、任务将重新启动、CLA 将再次在 mdebugstop 处停止。   

    如果发生这种情况、并且您不希望 CLA 再次停止、则需要删除 mdebugstop 并重新编译/重新加载程序。

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    您的问题是否已解决?  如果是、请按"已验证答案"按钮让我知道。  

    此致

    Lori