This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2477965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/842432/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

在测试过程中、我发现了以下内容:
向 PDO 区域添加条目时、PDO 大小似乎计算错误。
下面是 xml 文件的一部分。
添加0x6084项会导致异常。
我将讨论 ecat_def.h 文件中的 PDO 大小
它仅更改 MAX_PD_OUTP_SIZE。
根据下面的 XML 文件、计算 RxPdo 大小、我认为28 (1轴字节计数)* 4 (轴)= 112 (0x70)。
因此、我将0x070放置在上面提到的 MAX_PD_OUTP_SIZE 中。
但在这样的环境中、TwinCAT_manager
如果您尝试、您将无法连接、内存环境将发生很大变化。

   
     
       CSV、CSP -轴
       动态开关采用 CSP/Ccsv
       
         X1600
         输出
         
           #x6040
           0
           16.
           控制字
           对象0x6040:0
           通用
         
         
           0
           0
           16.
         
         
           x607A
           0
           32
           目标位置
           对象0x607A:0
           提示
         
         
           x6081
           0
           32
           ProfileVelocity
           对象0x6081:0
           UDINT
         
         
           x6083
           0
           32
           系统配置加速
           对象0x6083:0
           UDINT
         
         
           #x6084
           0
           32
           系统配置减速
           对象0x6084:0
           UDINT
         
         
           x60FF
           0
           32
           TargetVelocity
           对象0x60FF:0
           提示
         
         
           x6060
           0
           8.
           ModeOfOperation
           对象0x6060:0
           USINT
         
         
           0
           0
           8.
         
         
           0
           0
           16.
         
       
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否报告过我们的 EtherCAT 示例存在问题?

    您可能需要使用 SSC 工具进行计算。 您可以从此处导出 Excel 以使用 PDO 进行编辑、然后重新导入。

    如果您需要有关计算本身的更多信息、请在 http://www.ethercat.org/上发帖 

    此致

    Chris