This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D-EP:CAN#39;t DEBUG、表达式值显示"目标正在运行"

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/842111/ccs-tms320f28377d-ep-can-t-debug-expression-value-says-target-is-running

器件型号:TMS320F28377D-EP

工具/软件:Code Composer Studio

我无法实时调试、因为表达式值显示"Target is Running"。  我以前从未遇到过这个问题、现在 是间歇性的。  如果我单击"暂停"按钮、表达式会填充其值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约西亚

    您是否启用了连续刷新选项? 您是否启用了实时调试模式? 如果设置了这些选项、则应实时更新和刷新这些值。

    此致、

    Ozino