This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:C2000:TMS320F28335中 GPIO 的输入限定符

Guru**** 2530950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/841475/tms320f28335-c2000-input-qualifier-for-gpio-in-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

您好,

我正在将具有100MHz 时钟的 TMS320F28335控制器用于我的应用。

我只想对 GPIO36使用输入限定符。
为此、我使用以下代码:

GpioCtrlRegs.GPBCTRL.bit.QUALPRD0 = 255;/* 5.1us 采样周期*/
GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO36 = 2;/* 6采样*/

我希望这个输入限定符只对 GPIO36有效。

但是 QUALPRD0中的值适用于 GPIO32-39。

这会影响其他 GPIO 的 GPIO32、GPIO33的采样率。 GPIO39TM


此致、
Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 GPBQSEL1中配置了32至39之间的任何其他 GPIO、并且配置了3个或6个样本、则它们也将具有采样周期。 如果您将它们配置为同步或异步、则它们不会受到影响。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果 GPBQSEL1未配置为任何值、则默认采用"0"(复位后)、这意味着采样发生在 SYSCLKOUT 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、默认情况下、它们与 SYSCLKOUT 同步、并且不使用采样窗口。

    惠特尼