This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:PSRAM 以及与 EMIF 的交互

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/841730/tms320f28375d-psram-and-interaction-with-emif

器件型号:TMS320F28375D

我正在寻找社区可以分享的使用伪静态 RAM (PSRAM)和 EMIF 的经验-这种组合是否可靠? 是否有任何限制或其他最佳设计实践? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我们尚未使用 PSRAM、但如果该接口与 EMIF 上的异步接口兼容、它应该可以工作。 让我们看看 C2000社区中的其他人是否 已经使用过它 并可以分享他们的经验。

    此致、

    Vivek Singh