请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 我有一个采用 F28377S 和16b 存储器接口的硬件设计、该设计未按照 TI 关于 EM1BA[1]的建议连接到存储器 A[0]、实际上地址总线的连接是 EM1A[19:0]连接到存储器 A[19:0]。 根据 DSP 规范、这是连接32b 存储器而不是16b 存储器的方法、根据此方法、我将能够从每个其他地址位置访问16位数据。 此外、如上所述、仅连接较低的16b 数据。
考虑到硬件、软件/设置方面的任何工作是否允许我使用存储器来存储程序或数据代码、即使我只需使用一半的存储器空间?
谢谢!