This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:总线测量电压校准例程

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/841608/tidm-1000-bus-measure-voltage-calibration-routine

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:AMC1301

您好!

我查看了 TIDM1000设计文件、并在总线测量校准例程 Excel 表格 e2e.ti.com/.../5732.BusMeasCalibrationRoutine.xlsxthat中找到 Vbus 范围为454。 该值来自哪里? 我意识到、它作为"最大感应电压"弹出在源代码中、但通过查看原理图看这个数字毫无意义。 我假设最大感应电压由 AMC1301的分压器+输入电压计算得出。 当 AMC1301的输入电压为+/- 250mV、分压器分压比约为1501:1时、我计算出的最大感应电压为375 RMS 相位电压= 530峰值相电压。 我是否错过了获得454V 电压的某个计算?  

编辑:还想补充的是、在 TI 提供的计算 Excel 表格 中、e2e.ti.com/.../calculation.xlsxthe+/-电压范围是417、因此即使我的计算错误(看起来是这样)、计算值和固件值之间仍然存在差异。