This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:嵌套中断:如何获取 ADC ISR 中断,计时器1中断中的 INT 1.1,INT 13

Guru**** 2350460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839792/tms320f28069m-nested-interrupts-how-do-get-an-adc-isr-interrupt-int-1-1-inside-timer-1-interrupt-int-13

器件型号:TMS320F28069M

您好!

在我的应用中、我使用计时器1启动一系列 ADC 转换。 我想消耗计时器1中断 ISR 内的 ADC 值。 只要我在计时器1 ISR 中、似乎我没有接收到 ADC ISR 中断。 如何在执行计时器1 ISR 的同时启用接收 ADC ISR? 这是完全可能的吗?

我的要求如下。 该程序在计时器中断时唤醒、启动 ADC 转换、等待其完成、然后消耗 ADC 结果、然后退出计时器 ISR。 如果上一段所述的计划不可行,实现这一目标的最佳方法是什么?

谢谢。 Bhaktha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhaktha,

     

    支持中断嵌套。 因此、您所要求的是可能的。

    此网页包含所有详细信息:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Interrupt_Nesting_on_C28x"添加简单软件优先级(嵌套)"部分下

    希望这对您有所帮助。 如果此操作解决了您的问题,请单击“验证答案”按钮。

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhaktha,

    我一段时间没有听到您的声音、因此我将假定您的问题已得到解决。 如果情况并非如此、请作出回应。  

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pramod。 问题现已解决。