This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:LAUNCHXL-F28069M:红色 LED、BOOSTXL-DRV8305EVM 上的 nFAULT 始终亮起

Guru**** 2578865 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8305EVM, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/841686/tms320f28069m-launchxl-f28069m-red-led-nfault-on-boostxl-drv8305evm-always-on

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8305LAUNCHXL-F28069MBOOSTXL-DRV8305EVMMOTORWARE

尊敬的先生或女士:

我只需将12V 直流电源添加到 DRV8305的 PVDD、D1红色 LED、nFAULT 亮起。 我可以将 BOOSTXL-DRV8305EVM 与 LAUNCHXL-F28069M 相连。 我还可以使用 USB JTAG 电缆和 CCS 将电路板连接到 PC 以进行调试。 但是、D1红色 LED、nFAULT 仍然亮起。 如何关闭 nFAULT 信号? 我可以使用什么工具来调试该 nFAULT 信号?

谢谢、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过以下链接下载 motorWare、并按照"readmefin_instaspin_launchboop.pdf"指南设置硬件套件、并按照"instaspin_labs.pdf"运行实验。

    http://www.ti.com/tool/motorware

    "C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\kits\docs"中的"readmeste_instaspin_launchboost.pdf"

    在"C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs"中添加了"instaspin_labs.pdf"