This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:用于控制 BLDC 电机的 DRV8305。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, DRV8301, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/841604/ccs-drv8305-to-control-the-bldc-motor

主题中讨论的其他器件:DRV8305DRV8301controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

当我测试28035+DRV8305以控制 BLDC 电机时。  存在一些问题。  

我使用 SPI 配置 DRV8305。 当我选择3PWM 模型时、GHA 输出是正确的。 但是当我选择6PWM 模型时,GHA 输出错误。 输出值类似于增加24V。

当我选择6pwm 模型时。 如果 INA 为低电平、ILA 也为低电平、则 GHA 为高电平、为24V 、GLA 为低电平。 为什么 GHA 输出为24V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 controlSUITE 中"PM_Sensorless"项目中的 PWM 配置、即使该项目适用于 DRV8301、您仍需要将 C2000的 PWM 配置为互补模式、从而为 DRV8305的6 PWM 模式启用死区。  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\PM_Sensorless