This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:Uniflash sawn 未知错误

Guru**** 2752495 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/840332/uniflash-uniflash-spawn-unknown-error

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: F28M36P63C2

当我们尝试从 Uniflash GUI 加载程序、读取或擦除时、会出现一个错误消息"sawn unknown"。

我们尝试运行 dslite.bat 并遇到 Windows 错误、表示我们运行的 dslite.exe 版本与使用的 Windows 版本不兼容。

我有 GUI 日志文件、但我不能在 PC 上找到 ds.log 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 错误日志的内容;

    13:10:30:210日志- NWAgentAPI:解析了故障配置。
    13:10:30:939错误-{}
    13:10:31:006错误-{}
    13:10:31:058错误-{}
    13:10:31:068错误-{}
    13:10:31:136错误-{}
    13:10:31:173错误-{}
    13:10:31:249错误-{}
    13:10:31:257错误-{}
    13:10:31:299错误-{}
    13:10:31:317错误-{}
    13:10:31:339错误-{}
    13:10:31:356错误-{}
    13:10:34:262错误-{}
    13:10:34:265错误-{}
    13:10:34:394错误-{}
    13:10:35:256错误-{}
    13:10:53:140错误-{}
    13:10:53:190错误-{}
    13:10:54:585错误-{}
    13:10:54:812错误-{}
    13:10:54:845错误-{}
    13:10:55:163错误-{}
    13:10:55:351错误-{}
    13:10:55:356错误-{}
    13:10:56:211错误-{}
    13:10:56:232错误-{}
    13:10:57:319错误-{}
    13:10:57:333错误-{}
    13:10:57:334错误-{}
    13:11:00:229错误-{}
    13:11:00:232错误-{}
    13:11:00:868错误-{}
    13:11:00:872错误-{}
    13:11:04:639错误-{}
    13:11:24:207调试-目标配置。 器件:f28m36p63c2、连接:TIXDS2XXUSB_Connection、LP:false
    13:11:24:834调试- ufDS、session.configured、当前会话的 partnum = f28m36p63c2
    13:11:24:911调试- Cortex_M3_0上的 addTargetStateListener
    13:11:24:911调试- C28xx_0上的 addTargetStateListener
    13:11:25:070错误-{}
    13:12:19:092调试-返回新配置
    13:12:20:575错误-{"消息":"未知锯"}
    13:12:20:575错误-配置失败:生成未知
    13:12:20:575错误-{"消息":"未知锯"}
    13:12:20:576错误-锯动未知
    13:13:54:653错误-{}
    13:14:05:143调试-返回新配置
    13:14:05:170错误-{"消息":"未知锯"}
    13:14:05:170错误-配置失败:生成未知
    13:14:05:170错误-{"消息":"未知锯"}
    13:14:24:501调试-返回新配置
    13:14:24:538错误-{"消息":"未知的锯"}
    13:14:24:538错误-配置失败:生成未知
    13:14:24:538错误-{"消息":"未知的锯"}
    13:14:24:538错误-锯动未知
    13:14:36:603误差-{}
    13:20:27:306调试-返回新配置
    13:20:27:335错误-{"消息":"未知锯"}
    13:20:27:335错误-配置失败:生成未知
    13:20:27:335错误-{"消息":"未知锯"}
    13:20:37:670调试-返回新配置
    13:20:37:704错误-{"消息":"未知锯"}
    13:20:37:704错误-配置失败:生成未知
    13:20:37:704错误-{"消息":"未知锯"}
    13:20:37:704错误-锯动未知
    13:20:48:409错误-{}[引用用户="Andy Faithfull1"]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    您使用的是哪个版本的 UniFlash?

    您知道最新的 UniFlashV5.1仅在64位 Windows 7/8/10上受支持吗?

    请检查您是否在32位 Win 操作系统上使用它。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为(我需要检查)我们使用的是5.0版。

    是否有32位版本支持我们正在使用的器件(F28M36P63C2)?

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    UniFlash4.6支持 Win32。

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/release_archive.html#uniflash-v4-releases 

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Vamsi。

    我已经下载了安装程序、我将在尝试后立即更新 TT。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    不用客气。 您是否检查了您使用的是 Win32还是 Win64?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我们使用的是 Win32。

    现在一切正常、我们已安装 Uniflash v4.6并运行。

    非常感谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    V4.6工作正常。

    供其他可能访问此帖子的用户参考:UniFlashV4.6是支持32位 Windows 的最后一个版本。  UniFlashV5.X 及更高版本仅支持64位 Windows。

    版本说明中提到了此详细信息。

    谢谢、此致、

    Vamsi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我在生成独立命令行文件时遇到了一些困难。

    有时、C28内核的批处理文件不包含要加载的文件的名称。 此外、当我们要加载二进制文件时、我们输入的起始地址(在 GUI 中)不会写入批处理文件。 起始地址始终写入为0。

    这是已知行为吗?

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    请开始新主题、以便主题也能帮助他人。

    谢谢、此致、

    Vamsi