This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2830495 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/841242/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:UC3901

 为了提供 Delfino 控制法律所提供的最大优势、如何推导隔离式输出电压以反馈到 MCU 以获得适当的 ADC 输入? UC3901提供的传统方法已经有误差放大器等、需要按照旧的方式进行补偿、因此转换器将失去其适应性。  是否有任何使用其他隔离技术的应用手册来说明此主题?

一个相关的问题是将其与我们计划用于演示硬件的 Delfino 控制卡集成、

感谢您为解决此问题提供的任何帮助。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    需要考虑的两种潜在解决方案:

    • 使用 Σ-Δ 解调器外设(SDFM)以及 Σ-Δ 前端和光电隔离器进行隔离式感应(在本例中、隔离边界上的反馈为数字反馈)
    • 使用 F28004x 系列中较小的 C2000 MCU 在热侧进行传感和预处理、然后使用 FSI 外设跨隔离边界(再次以数字方式)传输数据、集中在较大的 F2838x 系列器件中。