This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDDK379D:CCS 调试不工作

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/841155/ccs-tmdxiddk379d-ccs-debug-not-working

器件型号:TMDXIDDK379D

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉此开发套件、而是按照用户指南尝试理解它。 但是、每当我尝试运行调试器时、启用标志在表达式窗口中复位为0、不执行任何操作。 这就是我看到的:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

在线查看后、可能会发生这种中断、因为目标会在"没有源代码相关性的程序地址"、" PC 无法在 ROM 中正确定位估算器函数"或" CPU 已执行非法操作码"处停止。

但是、由于我是新手、我不知道如何解决这个问题。

我尝试通过转至 Run->Load->Load Program 将输出文件加载到器件上、但当我实际运行该程序时、这也不起作用。

我出了什么问题?

用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/sprui44/sprui44.pdf

产品: www.ti.com/.../TMDXIDDK379D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在加载代码后单步执行代码而不是仅运行代码、您能否确定发生此复位或非法运算代码的时间点?

    谢谢

    惠特尼