This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:我们能否使用 TMDSCNCD28388D 控制卡来替代电机控制开发套件 TMDXIDDK379D 中的 TMDSCNCD28379D?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, TMDSCNCD28379D, TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839185/tmdscncd28388d-can-we-use-tmdscncd28388d-control-card-to-replace-tmdscncd28379d-in-the-motor-control-development-kit-tmdxiddk379d

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379DTMDXIDDK379D

您好!

我是一名大学研究员。

在此主题中、我们能否使用 TMDSCNCD28388D 控制卡替换电机控制开发套件 TMDXIDDK379D 中的 TMDSCNCD28379D?

我看到这两个引脚都有180个。

http://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28379D

https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28388D

http://www.ti.com/tool/TMDXIDDK379D

谢谢、

M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    感谢您的回复。

    最近、我们正在搜索多 个 TMDXIDDK379D (  http://www.ti.com/tool/TMDXIDDK379D)之间以太网通信的解决方案

    您是否知道这张新的控制卡何时会被更广泛地销售并可从 Mouser / DigiKey 等供应商处获得? 因为人们似乎一次只能在官方网站上购买一个。

    谢谢、

    M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minghui、

    此 MCU 仍处于"预览"状态。 完全发布后、我们将从相关 EVM (如 TMDSCNCD28388D)中删除1U 订单限制。 同时、我们允许 Mouser 和 DigiKey 等分销商库存。  

    目前、如果您需要多个订单、则需要下多个订单。

    此致、
    Cody