This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:如何使用 TMDXIDDK379D 运行电机。

Guru**** 2907710 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TMDXIDDK379D, HVPMSMMTR, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/841131/tmdxiddk379d-how-to-run-a-motor-using-tmdxiddk379d

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379DHVPMSMMTRcontrolSUITE

我有 一个 TMDXIDDK379D 板、具有 TMDSCNCD28379D controlCARD (具有 Delfino F28379D MCU)的 HVPMSMMTR (PMSM 电机)。 我想知道如何通过此板运行电机、或者如何向控制卡提供操作电机的命令。 我在 Design Drive 上看到了一个示例 CCS 项目、并按照 IDDK 用户指南(1级)示例 CCS 项目步骤连接到电路板。 1级不需要电机。 我没有找到2 - 5级的说明。 我想知道我是否可以使用不同级别的 CCS 项目来运行电机、或者是否有任何其他 GUI 或其他程序来提供电路板命令?

我将随附产品 page.e2e.ti.com/.../sprui44.pdf 上的用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看文件夹

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0\IDDK_PM_Servo_F2837x_v2_00_00_00\~文档

    以获取用户指南。

    在较低的级别、您将找到与套件和评估软件相关的所有信息。