This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320LF2401A:哪些 CCS 和仿真器可以支持 LF2401A 闪存操作?

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/840656/ccs-tms320lf2401a-which-ccs-and-emulator-can-support-lf2401a-flash-operation

器件型号:TMS320LF2401A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

客户遇到了使用引导加载进行闪存编程的1%故障率。

我想尝试一下 CCS 和仿真器。  

您会建议使用 CCS 和仿真器吗? 我没有 CCS3.3和 XDS510、但只有 XDS100或 XDS110。

非常感谢。

BR、Jordan