This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVSERVOMTR:接口定义

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/840607/lvservomtr-interface-definition

器件型号:LVSERVOMTR

尊敬的团队:

我已经看到  了 Teknic LVSERVOMTR 的规格、但是 仍然有一些引脚的信号源不是很清晰。

引脚1和6的"P DRAIN "和"E DRAIN "是什么? 什么是"COMM S-T"、"COMM R-S"、"COMM T-R"?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只是使用无传感器 FOC 或 A/B/Z 编码器来控制电机、则无需考虑这些信号。

    P-DRAIN 是 电机"Y"型连接的中心点、 "COMM S-T"、"COMM R-S"、"COMM T-R"是霍尔传感器的输出信号、如其数据表所示。

    如果您想了解更多信息、也可以联系电机制造商。