This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D, TMDSHSECDOCK, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839249/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMDSCNCD28379D、 TMDSHSECDOCK、

我一直在尝试获取 Delfino 控制卡的确切尺寸和确切互连焊盘位置。

在文档中、有一个循环自引用:即、可以读取

以下 PDF 文档用于描述 F2837x MCU 引脚的显示位置
在 controlCARD 连接器/集线站上:
•TTMDSCNCD28379D_180cCARD_pinout_R1_3–告知每个 MCU 引脚在 HSEC 上的位置
controlCARD 连接器或120/180引脚 controlCARD 集线站。

但是、如果您单击引用的链接或找到文档、 它会使您返回到此文档!

那么、在哪里可以找到用于研究控制卡上互连引脚、引脚排列(包括其几何形状)的文档? 我们的直接目的是将其连接到 我们的演示硬件并开始演示/编辑修改代码等

而且,现在正是时候了:当我们拿到控制卡/基板、信号注入器时,我们就会在互连方面取得进展。一个相关的问题是:我们是否应该得到 LaunchPad 以及对接卡/控制卡和注入卡?  

感谢您指出信息所在的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    我刚刚收到了您的问题、明天应该为您解答。

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    您在这篇文章中有很多问题、因此我的答案可能会有点乱。

    [引用 user="robin angopadhya18"]我一直在尝试获取 Delfino 控制卡的确切尺寸和确切互连焊盘位置。

    光绘文件在 C2000Ware 中提供、这些光绘文件应提供所有空间尺寸。 此外,以下文章提供了一些信息(第一个和最后一个引脚为21mm OC): https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/530337/2074532#2074532

    。
    。
    。

    [引用 user="robin angopadhya18"]

    以下 PDF 文档用于描述 F2837x MCU 引脚的显示位置
    在 controlCARD 连接器/集线站上:
    •TTMDSCNCD28379D_180cCARD_pinout_R1_3–告知每个 MCU 引脚在 HSEC 上的位置
    controlCARD 连接器或120/180引脚 controlCARD 集线站。

    但是、如果您单击引用的链接或找到文档、 它会使您返回到此文档!

    [/报价]

    我看不到任何指向本文档的链接。

    上述文档有一个小的印刷错误、应为"TMDSCNCD28377D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf"。 我提交了一个错误以进行更新。

    最后、名为"TMDSCNCD28377D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf"的文档不是循环参考、可在 C2000Ware 中找到:C:\ti\c2000Ware\C2000Ware_x_xx_xx_xx\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3。

    。
    。
    。

    [引用 user="robin angopadhya18"]此外,它也越来越及时:当我们获得控制卡/基板、信号注入器时,我们就会在互连方面取得进展。

    您在购买 controlCARD 时是否遇到困难? 可通过以下任何链接获取。

    1. http://www.ti.com/tool/TMDSDOCK28379D
    2. https://www.digikey.com/product-detail/en/texas-instruments/TMDSDOCK28379D/296-46778-ND/7219406
    3. https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/TMDSDOCK28379D?qs=cttFivMKqWw4FZWQY8jZNw%3D%3D

    。
    。
    。

    [报价 USER="robin angopadhya18")我们是否应该获得 LaunchPad 以及对接卡/控制卡和注塑卡?  [/报价]

    您正在尝试评估哪些应用? LaunchPad 成本低、展示得很好。 但是、有时、controlCARD 会根据应用的不同、因为它提供了更多的器件引脚和功能。

    对于通用器件评估、F2837x LaunchPad 或 F2837x controlCARD+TMDSHSECDOCK 将非常适用。 支持的应用套件可在以下位置找到: http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/design-development.html#application

    "注射卡"的含义尚不清楚。

    希望这对您有所帮助、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody

    首先、感谢您努力阅读我的问题并找到答案。

    第二、他们已经交付了我们的购买产品:Delfino 控制卡+用于测试 ADC 性能的打孔机、launchad 和信号注入卡。 我们应该在星期四获得它们。

    3我希望所有的问题都能得到解决! 因为、我怀疑网站在世界各地的显示方式不同。 这意味着-在我的 PC 中-由谁控制-我无法找到 Delfino 控制 卡的光绘文件...大多数设计(预期会复制的设计)都清晰地发布了所有设计项目-但不适用于 Delfino。 例如、只要 您知道如何搜索、我就可以快速找到基于 Delfino 的 LLC 设计材料。 但是 、在一个地方很容易找到 sch、Gerber、BOM 等。

    不适用于我们想到的 Delfino 控制卡。

    如果配送中没有我们可以了解预期尺寸、引脚定义等的文件、请允许我再次向您发出 ping 命令

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科迪:

    通过这里的平坦度、我在自己保存的文档中进行了隆隆声:因为我确信、当我们看到用于 LLC 的参考设计时、我们就选择了 Delfino。 我们有一 个完全不同的功率电压。

    为了方便起见、我将文档附在这里-主要是因为我未能使用 我之前使用的所有关键字在 TI 网站上找到搜索结果...

    因此、需要澄清的主要问题是:在原理图 TID1001_sch/控制器中、它是否 没有引用我们今天要接收的 TMS320F28379D 控制卡?

    它看起来就像这样:如果您看到3个边缘连接器段-一组28 (左) x2,另一组28 (中) x2的第二个段,和第三个段(右)...它们匹配。 尽管我需要查看控制卡原理图本身以进行确认。

    它们 在这些引脚上提供信号。

    LLC 的其余部分。  

    我确定是这样。

    我们现在所要做的就是将其安装到我们的 PFC 硬件中、编辑代码/添加电压模式环路而不使用任何电流模式-其余内容如下。

    你认为我的方向是正确的吗?

    Thnx 适用于您的所有 support.e2e.ti.com/.../tidrqc9_5F00_C2K_5F00_LLC_5F00_SCH.pdf

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    TI Designs 在一个位置提供了所有原理图、光绘文件和其他文件。 该位置是网页上的。

    所有 C2000内核 EVM 的所有设计文件(原理图、光绘文件等)也位于一个位置、但它不是网页。 它位于 C2000Ware 中。 下载 C2000Ware、然后查看 :C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_02\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D  

    遗憾的是、TI.com 搜索工具不是很好、我通常会转到 Google 的"高级搜索"并将"域"分配给"www.ti.com "。

    我想您的方向是正确的、从 C2000Ware 获取 controlCARD 的设计文件、他们希望能回答您的大部分问题。 为了方便起见、我在此处附上了原理图(也在 C2000Ware 中)。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/0272.F2837x_5F00_180controlCARD_5F00_R1_5F00_3_5F00_SCH_5F00_02Oct2015.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx 又是 Cody。

    FedEx 交付了我们购买的所有器件。

    但是,当然,他们塞满了传单,这些传单是指我现在必须通过谷歌搜索的链接。

    让游戏开始。

    我们正在进行有史以来最大胆的努力:从无知到使用所有 GaN 的双核2转换器控制、一切尽在其中!

    会让您随时了解最新信息。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!

    如果您不介意我的提问、您的最终应用是什么?

    您计划使用哪种拓扑?

    您计划使用什么 GaN 器件?(LMG?)

    谢谢、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题:如使用 Delfino 的参考设计所述、其中一个将是 HB LLC。

    另一个将是:固定频率谐振模式 AC-DC。 基本拓扑是 Cuk 的原始拓扑。 但是、一些简单的操作会带来出色的无桥 PFC。

    有 优缺点。 使用 GaN、可以克服缺点。

    当然还有 LMG3410、NV6117、EPC3024、GS66508。 很多 GaN。 3相400Hz 输入、每相最大电压为180V、 具有相当高的谐振峰值电压/电流。 但所有开关都具有 ZVS。 为了获得高功率、我们 并联了许多这些器件。 因此、人们对数字控制非常感兴趣。

    如果没有这种特性和较小的 GaN 尺寸、它将无法正常工作。