This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:F280049 XRSn 内部上拉

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839743/tms320f280049-f280049-xrsn-internal-pull-up

器件型号:TMS320F280049

您好专家、

如何知道 F280049的 XRSn 引脚上的等效上拉电阻器?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    这是"复位时序"部分的数据表中的内容。 附于下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我想知道 XRSn 引脚的内部上拉电阻。 请原谅我没有正确描述它。

    这里的 Ipullup 是否应用于 XRSn 引脚?

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    是的、这些上拉电流也适用于内部 XRSn 上拉电阻。 但是、请记住、这是一个非常弱的上拉电阻、需要外部较强的上拉电阻才能实现正确的功能。