This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:F2838x CM_examples 和 CM_init 函数

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/840397/c2000ware-f2838x-cm_examples-and-the-cm_init-function

器件型号:C2000WARE

在多个 C2000Ware CM 示例中、该工程包含 cm.h 和 cm.c 文件  在 cm.c 中、有一个名为 CM_init 的函数、看起来对于初始化 CM 内核很有用。  在我看到的任何示例中都不调用此函数。  此函数调用是否在其他地方隐式完成?  如果项目位于 RAM 或闪存中、我们是否不需要以不同的方式设置中断矢量表?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您在看这里的示例吗?  ~\C2000Ware_2_00_00_02\driverlib\f2838x\examples\cm

    在所有这些示例中调用 cm_init。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。  它们在那里被调用。  我一直在查看 C2000Ware_2_00_00_02\driverlib\f2838x\examples\c28x_cm\Ethernet 和  C:\ti\c2000Ware_2_00_00_02\driverlib\f2838x\examples\c28x_cm\IPC

    因为我的项目将同时使用以太网和 IPC。

    是否有理由将其包括在这些项目中但不调用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不知道为什么没有在这些文件中调用它。 C28x_cm LED 示例确实调用 CM_init。

    我将会提出一个问题、以便我们了解这些问题。

    我相信他们不会有这种情况、并且/或者您可以尝试在这段时间内添加它。

    此致

    Chris