This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:以前的技术文档版本

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/837454/tms320f2808-previous-version-of-technical-documents

器件型号:TMS320F2808

你好

http://www.ti.com/product/TMS320F2808/technicaldocuments 页面上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giles、

      您的问题似乎不完整。 请详述一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链路之后的所有内容都已删除。  我在发布时就在盒子里。  无论如何...

    该页面列出了编译器和汇编语言工具指南的多个版本、但无论我 单击哪个版本、我都会得到版本"S"(最新版本)。

    我正在使用编译器18.1.4.LTS (未列出)、并且希望获得此版本的版本、可能是版本"Q"。  它们是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到同样的行为。 我将与我们的技术文档团队一起处理这一问题。 可能需要一两周时间才能解决。 感谢您将此事提请我们注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giles、

    我们通常使用通用 URL,这些 URL 始终指向文档的最新版本。  这可以防止链接过时、尤其是在像 E2E 这样的使用寿命很长的环境中。  话虽如此、我同意该产品文件夹中的技术文档部分令人困惑、我们将采取措施进行清理。

    以下是请求的两个"Q"版本:

    http://www.ti.com/lit/ug/spru513q/spru513q.pdf

    http://www.ti.com/lit/ug/spru514q/spru514q.pdf

    我通过右键单击产品文件夹中提供的通用链接并选择"复制链接地址"、然后将其粘贴到浏览器中并在点击 Enter 之前添加字母"q"即可获得这些信息。

    当然、如果我不鼓励您也使用最新的工具修订版、我会想念它。

    我希望这能解决您的问题、请告诉我们是否能提供进一步的帮助。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的观看。

    我想使用最新版本、但工作的性质是、我们必须在某个时候修复给定版本、它是18.1.4。  但是、我设法让我们不再使用 Code Composer 版本3、这就是问题所在。

    此致、Giles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giles、

    感谢您的反馈、当我们更好地了解客户的限制时、这种反馈总是很有帮助的。

    此致、

    Joe