主题中讨论的其他器件:TDC1000、 TDC1000-C2000EVM、 TDC7200、 C2000WARE
您好!
我正在研究不同的电位设计、以测量 TDC1000的 START 和 STOP 信号之间的时间。 我已经测试了 TDC1000-TDC7200EVM 和 TDC1000-C2000EVM 卡。
TDC7200文档指示分辨率为55ps。 TMS320F2803X 文档表示 HRCAP 功能的分辨率为+/-300ps (即两个脉冲的分辨率为+/-600ps)。
但是、我找不到 TMS320F2804X 的数量级。 我在文档中找不到 HRCLK 的值:
www.ti.com/.../sprui33c.pdf
此外、我想知道组件 TMS320F2804X 是否具有测量两个上升沿之间边沿的函数(相当于 TMS320F2803X 的 PeriodWidthRise0函数)。
最后、与 TMS320F2803X 相比、我对 TMS320F2804X 系列更感兴趣、因为它具有 DAC 输出和512个样本的 ADC 的扫描深度。 通过使用16个串联 ADC (轮循)、可以对8192个采样上的信号进行数字化。
此致、
Thomas