各位专家,您好
现在、我们将通过将文件 f28004x_dcsm_z1otp.asm 和28004x_dcsm_lnk.cmd 添加到我们的 CCS 项目中来嵌入 OTP 程序。
我们唯一要更改的两个 OTP 寄存器是 b0_DCSM_OTP_Z1_gPREG 和 b0_DCSM_OTP_Z1_bootctrl,它们用于配置引导模式引脚。
问题是:
当我们从该项目生成应用 hex/out 文件时、OTP 部分是否也会集成到 hex 文件中?
我们的期望是:
当我们首次使用引导加载程序和 Uniflash 应用程序十六进制文件对 MCU 进行编程时、OTP 寄存器也可以更改为所需内容。
2.当 MCU 引导加载程序稍后更新应用程序十六进制文件时、OTP 寄存器会被忽略、其他寄存器不会受到影响。
现在、尽管第二部分是可以的、但我们希望确保第一部分是可以的。
谢谢
林纳