This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28022:AIO 电压对其它 ADC 引脚的影响

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839347/tms320f28022-aio-voltage-impact-on-other-adc-pin

器件型号:TMS320F28022

大家好、

我的客户使用 ADCINB2/COMP1B/AIO10作为 AIO 功能的输出、使用 ADCVINB3作为 ADC 功能、他们发现 AIO10的输出电压将影响另一个引脚 ADCVINB3的电压、如下图所示、ADCVINB3上的峰值电压为1.7V、并且具有与 AIO10相似的波形、 当引脚 ADCVINB3 悬空时测量波形、如果将引脚 ADCVINB3连接 到一个下拉电阻器、那么不会出现这个问题、问题是什么 AIO10输出将影响 没有下拉电阻器的引脚 ADCVINB3的电压?

客户还测试了使用一个 GPIO 引脚进行输出、当引脚 ADCVINB3 为浮点时、该引脚上也没有此问题。

ADCINB2/COMP1B/AIO10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    我假设 ADCINB2和 ADCINB3之间存在噪声耦合。 对于浮动输入引脚、这种情况并不少见、因为影响浮动引脚上的电荷所需的能量极少。 耦合在彼此相邻的引脚之间以及共用基准电源等资源的引脚之间更为普遍。

    请注意、在未驱动时、启用被动拉动的输入引脚不会被视为悬空。 内部和外部拉电阻均可为耦合能量的耗散提供一条路径。

    我不知道该(或任何其他 C2000)器件上浮动输入引脚的任何已定义行为、因此我认为该实验不重要。

    Tommy