This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:ADC 噪声

Guru**** 2584745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/836902/tms320f28069-adc-noise

器件型号:TMS320F28069

我们有需要读取一组模拟信号的电路板。 在我们的系统中、我们需要信号读取尽可能无噪声。 对于1.65V 信号、我们实现了低于20个 ADC 计数的峰峰值。 但是、在32个电路板中、有6个电路板的噪声计数超过30次。 我们已尝试检查系统中可能影响读取的所有内容、信号完整性、电源质量。 但没有什么问题。 最后、在改变 TMS 芯片后、噪声下降到一个可接受的值。 问题出在几个 TMS 芯片 ADC 中。 信号中没有噪声。 但是在 TMS 读取它之后、产生的读数会产生噪声。 那么、这种芯片是否像过时的芯片? 或者我是否需要说明或不知道任何内容? 还是仍然可以承受 TMS ADC 百分比误差? 为了便于您参考、我们通常从慕斯购买。

上面是有噪声的信号(1.65V、但偏移为0)。 低于10计数的所有值都是信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angga Wardana、

    我不希望看到这样的噪声尖峰。  您能描述一下1.65V 输入信号的性质及其调节吗?  例如、它是板载电源吗?  是缓冲还是滤波?

    您是否尝试过不同的 ACQPS 值?

    您能否查看此 勘误 表文档以确保在您的应用中处理所有已知的 ADC 问题?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    ADC 用于读取使用光晶体管的碰撞传感器。 在执行功能测试时、我们使用2个10K 电阻器从3.3V 切换为带分压器电路的传感器。 因此输出为1.65V。  

    如上所示、该信号被缓冲和滤波。

    我不负责编程。 但我们已经采用了测试版。  我认为我们的电路板设计和固件没有问题。 ACQPS 值不应成为问题、因为大多数固件完全相同的电路板工作正常。 我已经尝试将噪声尖峰的芯片用于没有噪声尖峰的主板。 噪声尖峰芯片仍然提供错误的读数。 所以我很确定一些芯片的问题。 我们仍然很少遇到这种情况。 但我希望在 RTM 之前找到解决方案。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    ADC 用于读取使用光晶体管的碰撞传感器。 在执行功能测试时、我们使用2个10K 电阻器从3.3V 切换为带分压器电路的传感器。 因此输出为1.65V。  

    如上所示、该信号被缓冲和滤波。

    我不负责编程。 但我们已经采用了测试版。  我认为我们的电路板设计和固件没有问题。 ACQPS 值不应成为问题、因为大多数固件完全相同的电路板工作正常。 我已经尝试将噪声尖峰的芯片用于没有噪声尖峰的主板。 噪声尖峰芯片仍然提供错误的读数。 所以我很确定一些芯片的问题。 我们仍然很少遇到这种情况。 但我希望在 RTM 之前找到解决方案。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angga Wardana、

    我会审慎地作出结论,认为现有的系统是根据一小套抽样委员会而优化的。 晶圆制造厂中的制造公差预计会导致正常器件行为在生产运行之间漂移、这些变化可能掩盖或放大勘误表中描述的一些已知问题。 TI 销售的所有器件都可以满足数据表规格、但器件之间会有差异。

    对我来说、缓冲看起来是合理的、但是如果使用 ACQPS 寄存器设置6、运算放大器带宽可能是微不足道的。 我的第一个本能是确认在固件中处理第一个样本问题。 我的第二个本能是对 ACQPS 值和/或 C74值进行实验、以查看噪声是否改善。 对于这样的缓冲静态信号、我希望 codestPREAD 的标准偏差远低于2LSB。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angga Wardana、

    自上次更新以来已经有一段时间了。  我假设您能够解决您的问题。

    如果没有、请回复此主题。  如果该线程由于超时而锁定、请创建一个描述问题当前状态的新线程。

    Tommy