This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:与 XDS200一起进行产品线编程:执行 OnFileLoaded()时出错

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/838151/tms320f28034-product-line-programming-isssue-with-xds200-error-while-executing-onfileloaded

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好专家、

我的客户曾单独对 F28034进行出厂编程、然后 焊接到 PCB 板(使用了 XDS100)。 现在、他们使用 Unilfash 工具切换至 XDS200、并使用外部电源进行编程。 这一次、它们遇到以下错误、并且 F28034在编程后似乎没有正确执行所有功能(测试失败)。

可以帮助我识别错误吗?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    客户使用哪个版本的 UniFlash? 应修复 UniFlash 5.0及更高版本中的 OnFileLoaded()错误。

    此外,根据我对 OnFileLoaded()错误的理解,它不应影响已加载程序的操作,因此可能还有其他问题导致测试失败。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    您是否有 Ricky 上述问题所询问的任何详细信息? 此问题是否已解决?   

    此致、

    拉斐尔