This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:C2000器件未找到闪存编程示例

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839382/tms320f280045-c2000-ware-no-flash-programming-example-found

器件型号:TMS320F280045
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好

我下载了最后一个 C2000 ware 软件。 V2.99.00.02。

我找不到任何像其他处理器一样的闪存编程示例。 您能否提供任何内容、或者我是否必须做(大工作)而不提供任何示例。 我需要通过 SCI 从计算机进行串行下载。

在其他处理器上、我可以在以下路径中找到软件:C:\ti\c2000Ware_2_00_00_02\device_support\f2803x\examples\c28\flash_programming

在28004x 路径上、没有 C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_02\device_support\f28004x\examples

感谢帮助和支持实现快速引导加载功能。

BR Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    请查看 C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_02\driverlib\f28004x\examples\flash。

    谢谢、此致、
    Vamsi