This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839279/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

莫伊!

什么 是 EMIF 作为 Delfino 中的外设?

它是相当普遍的"理解"缩写还是应该 知道的缩写?

在 Delfino 中、我注意到 EMIF2用于 Core1

EMIF1用于内核2

是否有意将两者混淆?

这是 内核1的 EMIF1外设

内核2的 EMIF2

OCCAM 的剃须刀。 "外部存储器接口"?

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    器件手册和 TRM 应提供所有详细信息。

    EMIF 是支持 ASRAM 和 SDRAM 接口(行业标准)的外部存储器接口。

    CPU1和 CPU2均可访问 EMIF1、但仅 CPU1可访问 EMIF2。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx