This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:ADC 的触发源(CPU timer0/1/2)

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839231/ccs-launchxl-f28379d-trigger-source-for-adc-cpu-timer0-1-2

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

ADC 模块的触发源之一是 CPU timer0 (或1、2)。 根据数据表、当 CPU 计时器生成事件时、SOC 开始转换。 我的问题是,“事件”的含义是什么?

(“事件”的含义是: 当 TIMH:TIM 递减到零时??? 如果您的答案是肯定的、请说明是否需要为计时器编写 ISR。)

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当定时器计数器达到0时、CPU 定时器生成事件。  

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,这就是计时器事件的含义。

    如果不需要任何计时器中断,则可以禁用(或不启用) CPU 计时器中断。 则不需要 ISR。

    希望这对您有所帮助。 如果此操作解决了您的问题,请单击“验证答案”。

    谢谢、此致

    Pramod