This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:SCI 引导引脚

Guru**** 2760725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839270/tms320f28374s-sci-boot-pins

器件型号:TMS320F28374S

您好!

关于 SCI boot1有一个问题。  

是否可以将 SCI boot1 (GPIO28/29)用作默认选项、而无需通过 JTAG 更改 OTP 寄存器?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以配置 EMU_BOOTCTRL @ 0xD00、以便在连接 JTAG 时选择引导模式。

    但是、为了使引导程序在没有 JTAG 的情况下选择 SCI boot1选项、您需要配置 OTP 设置。