This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:在 F28069上使用 USB

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/838890/tms320f28069m-using-usb-on-f28069

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我无法运行和调试 F28069板上的 USB_DEV_BULK 软件、我确实安装了 C2000 ware 文件夹中提供的 USB 驱动程序

在检查设备管理器时,我收到“Device Descriptor Failed (设备描述符失败)”消息。  

此致

Anurag Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要的信息比我想象的要多一些、因为我们已经测试了这些信息、它们正在工作。

    请确保您使用的是最新的 C2000Ware 版本。 您使用的是哪种 Windows 操作系统。

    您是否在 CCS 中加载并运行开发批量示例?

    SAL