This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:C2000实时控制外设参考指南的更新

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/838892/tms320f28384d-update-to-the-c2000-real-time-control-peripherals-reference-guide

器件型号:TMS320F28384D

您好、C2000团队、

我看到许多客户询问有关从 F2837x 迁移到 F2838x 的详细信息、因为除了连接管理器、FPU64、ERAD、安全性等突出的功能外、F2838x 系列还具有许多重要的增强功能

您是否计划发布迁移指南、以及何时发布? 首先是对《C2000实时控制外设参考指南》(spru566)的更新。


谢谢、此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    我们还没有此迁移指南、但计划有一个。  我们 没有此目标日期、但应通过器件 RTM (2020年第2季度末)提供此日期。

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vivek。